欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

第3讲 MuCell Process 美国的・最新注射成型技术

  • 2023.01.17 10:10:15
  • 米思米
  • 838

 2000年6月下旬于美国芝加哥举办了史无前例的名为"NPE2000"的塑料产品展示会,有众多新技术在此脱颖而出。

 其中以"MuCell Process"技术最为引人注目。该技术是由马萨诸塞工科大学研发后,代由相关企业Trexel公司持有专利,并与8家注射成型机厂商签订了技术授权使用合同。

 该技术的特征是将超临界状态的氮气或二氧化碳(CO2)填入特殊的树脂混炼料筒中,与常规的注射成型工序一样,向模具内注射、填充,冷却后取出成形品。 这种成形品与普通成型品的外观上没多大区别,但拿到手里,会发现明显的差异。因为这种特殊加工的成形品明显轻得多(20%左右)。

 探其理由切断成型品会发现:尽管表面呈固体状态,但产品内部含有无数的微细气泡,呈海绵状(蜂窝状)。

 正是由于表面固化但而内部含有微细气泡,与内外全部是固化的成形品相比,在重量上实现了轻量化的效果。同时,由于是微细发泡(泡直径50微米以下)的集合体,所以机械强度上也无太大的变化。

下面我们来列举一下该技术的特点:

  1.成形产品更轻。
  2.由于材料的固化时间更短,缩短成形周期。
  3.相应的降低了螺旋送料杆的加热温度。达到了节能效果。
  4.降低了树脂粘度。因此能够以较低压力射料。
  5.可缩短保压时间。
  6.可有效的减少弯曲和变形。原理与气体辅助成形技术类似。
  7.表面外观与普通成形品无区别。
  8.可广泛使用PS、ABS、PP、PA6、PPS、含玻璃纤维树脂等材料。
  9.能够增加模具模腔数。

 如上所述,此项新技术包含了很多值得重视的技术内容,今后很可能应用于各种领域。  如果想使用该技术,需要签订专利授权合同,目前需要通过注射成型机厂商与T公司签订许可协议。

 


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities